This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:建议在运算放大器下移除接地平面是否不会影响 EMI 抗扰度?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260833/ths4561-is-the-recommended-ground-plane-removal-under-opamp-not-jeopardizing-emi-immunity

器件型号:THS4561

ths4561数据表 图12-2中的建议是否不会影响实现连续接地层的 EMC 规则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick 您好、

    我们建议移除输出引脚和反相输入引脚周围的外部/内部平面是为了限制这些引脚上可能导致不稳定的任何寄生。 性能问题是当接地被分成多个部分或者 PCB 布局中有一些岛并未连接到适当的平面时、因此我们可以考虑建议的布局、以便仍然具有连续的接地平面。

    此致、

    伊格纳西奥