This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:我们可以将未使用的第二个运算放大器(LM13700)引脚保持悬空状态吗?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM13700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262510/lm13700-can-we-leave-the-unused-second-operational-amplifier-lm13700-pins-floating

器件型号:LM13700

团队、您好!

 我们将在音频限制器应用的设计中使用 LM13700、我们尚未使用第二个运算放大器。 我们可以让第二个运算放大器引脚悬空吗?

如下面的屏幕截图所示、我们可以使突出显示的引脚保持悬空状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Pavan、

    请参阅以下 E2E 博文、了解如何配置未使用的放大器。 将引脚16端接至 V-将确保没有 偏置电流。 其余可保持悬空。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647049/lm13700-terminating-unused-ota 

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以(并且应该)保持断开状态。

    通常、未使用的运算放大器输入应进行适当的偏置。 但请参阅图16:

    理论上、如果您保持输入(引脚1、2、3、4、7)断开、则不会有电流流动。 但它们可能会接收噪声、因此将它们连接到 V−会更安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、

    因此、总而言之、我们可以使输出引脚保持悬空(12、9)、其余输入(10、13、14、15、16)应接地、从而防止其他放大器上产生噪声拾取。

    关于二极管偏置输入(2、15)、我们是否可以将其悬空、该引脚是否也会对噪声拾取产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Pavan、

    二极管偏置只是通过二极管连接到输入、因此它仍然可能拾取噪声、但它的噪声拾取比输入引脚低~0.7V。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    第一个答复是一个可以接受的解决办法。 还有许多其他很好的解决方案。  唯一"坏"的解决方案是将输出短路、将输入连接到正常范围之外、并将开路引脚连接到长迹线(天线)。