我正在尝试针对该组件进行一系列 RAD 测试。 我在 PCB 上有一个基本电路,可以让设备以基于 MIL-STD883的非常简单的静态电压和电流运行。 我将引脚3和4短接在一起并悬空、因为我认为我不需要它们来运行测试。 我不确定这点是否重要。
数据表指出进入任一引脚的绝对最大输入电流为5mA。 这是否意味着我需要将电源电压限制在小于5mA? 我将电源设置为7V 的4mA 输出。 我正在向共模电压输入提供电压、但电源电压和共模电压都没有达到我在电源上设置的电压。 我的电源电压仅达到大约0.43V、其中包括4.3mA。 同时、共模电压仅达到我设置的电压的五分之一、而是输出我设置的最大电流。 需要注意的是、我在恒流模式下使用了一个电子负载、其设置与电源的输出电流相匹配、所以我认为这就是我的 CM 电流正确的原因、但为什么电压不会上升到超过10V 的输出设定值? 我的器件是否因为我的电源电压低于2.7V 而实际无法开启?
我已将器件与 PCB 断开、然后打开电源。 在从电源获得7V 电压之前、我必须将电源电压的输出电流提高到70mA。 恐怕如果我将电流调至 70mA 以获得 所需的7V 电压、就会损坏或损坏 INA901-SP。
将非常感谢任何指导。