This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2992:1MHz 处的失真

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261910/opa2992-distortion-at-1mhz

器件型号:OPA2992

大家好、

当客户使用+/- 5V 为 OPA2992供电并尝试在单位增益中传递几伏特的1 MHz 信号时、他们会看到:

绿色表示输入波形、黄色表示输出波形。

这种失真似乎是从6V/us 和更高的压摆率产生的。

他们如何从数据表中知道此信号已失真?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    7Vpp 正弦波位于1MHz 的红色/黑色线上、约为5Vpp。 6-41进行比较。

    您需要快得多的运算放大器来获得干净的输出正弦波。  

    它需要通过显著的输入差(IN+- IN-)电压 VID 来获得所需的压摆率。  所需的峰值压摆率为 PI*F*Vpp = 22V/us

    当输入压摆率从0V 变为+/-22V/us 时、用于创建输出压摆的 VID 也会发生变化、这种变化不是线性的。

    输入信号与输出信号之间的差值就是输出压摆率所需的 VID。

    转换应用手册、了解更多详细信息; [APP]提高转换率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    客户对此图感到困惑、因为其中未指明电压是峰峰值电压。

    客户预计转换率升压电路在此区域处于活动状态、但 他们如何知道这种情况?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    Vpp 虽然不易察觉、但也易于辨别。 在100Hz 时、输出电压是整个电源电压;因此只能采用 Vpp。

    他们可以通过使用应用手册中所述的四种测试方法来了解运算放大器具有压摆升压。   输出压摆率的多个突然变化(在该线程的第1个波形中)是一个很好的指示。