This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV358-N:LPV358MX/NOPB 标识

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: LPV358-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261812/lpv358-n-lpv358mx-nopb-marking

器件型号:LPV358-N

贵公司的标记存在多种不同的标识。 之前为该模型购买的徽标是更改文件上的方形标记、但这次交付的商品物理图片上的徽标是物理图片上的徽标。 这三种标记上的所有徽标是否都已获得批准? 是否 因传递函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 National Semiconductor 的标识,形状像一个星系。 NS 于2011年被 TI 收购。 显然、该制造基地并未更改其标记过程(在没有其他更改的情况下、没有理由这样做)。

    据我所见、PCN 不适用于 LPV358MX/NOPB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太明白。 被收购公司的标识是否不变? 这有文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 文件中的两个标识以及 TI 批准的所收购的 NS 标识

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、不会指定或保证徽标的外观。 仅为变更创建产品变更通知文档。 LPV358MX/NOPB 的标识从未改变、因此无需变更通知。

    这是什么 PCN 编号? LPV358MX/NOPB 是否列在其中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:  

    除了 Clemens 的注释外、我确认没有迹象表明我们更改了 LPV358MX/NOPB 的标记、因此您应该可以看到 National Semiconductor 的标识为"LPV 358M"、如数据表中所述。  

    有关预期标记的信息、请参阅封装附录中的 TI 数据表:  

    如脚注中所述、可能还有其他标识、如标识、但这不会影响器件本身的性能。

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emily、您好!

    PCN 不适用于 LPV358-N。 顶部标记(在底部的照片中)是正确的。 器件功能无变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 文件仅用于显示标识、为了与我们收到的物理标识进行比较、为什么我们没有收到 ti 的标识? 您的意思是、此型号的徽标是我们收到的物理徽标上的标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 文件仅用于显示标识、为了与我们收到的物理标识进行比较、为什么我们没有收到 ti 的标识? 您的意思是、此型号的徽标是我们收到的物理徽标上的标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:  

    为明确起见、仅在 TI 进行重大更改时才发布 PCN 文件。 在您显示的示例 PCN 文件中、符号从 TI 标识更改为"TI"。 如果没有发生变化、则不会发出 PCN 字母。

    对于 LPV358-N、符号没有发生变化、因此不会发出 PCN 字母。 之前、内部决定暂时保留此特定器件的 National Semiconductor 标识。 如果将来发生重大变化、您将收到一封包含这些详细信息的 PCN 信函。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利