This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:V+=12V 且 V-=0V 时的 CMVR

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262251/lmh6642-cmvr-when-v-12v-and-v--0v

器件型号:LMH6642

您好!

您能告诉我在 V+=12V 和 V-=0V 时的 CMVR 值吗?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    通常、CMVR 的范围为-0.5V 至11V、最坏的情况是-0.2V 至10.8V。

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant-San、您好!

    感谢您的支持。

    此致、

    西井市