This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH34400:是否可以将其用于平衡的光电检测?

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH34400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260997/lmh34400-is-this-possible-to-use-for-a-balanced-photodetection

器件型号:LMH34400

您好

我想知道 TIA "LMH34400"可以用于平衡光电检测。

是否可以在此应用中使用它?

如果可能、我希望放大来自平衡光电探测器的信号。

平衡光电探测器具有两个串联的光电二极管。

在每个光电二极管的末端施加偏置。

信号来自两个光电二极管相互碰撞的点。

不过、在 LMH34400的数据表中、应根据布局建议将光电二极管的阴极连接到 TIA。

该 TIA LMH34400能否接收来自平衡光电探测器的信号?

BPD 信息。

www.rp-photonics.com/balanced_photodetection.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongjin:

    LMH34400可用于在灌电流或拉电流配置中放大来自光电探测器的拉电流。 然而、LMH34400针对灌入电流的光电探测器进行了优化。 这就是为什么建议的布局是连接到输入的阴极、但这并不是必需的布局。

    当光电探测器提供输入电流时需要注意的一点是:软钳位是有源钳位、而不是快速恢复钳位

    有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表的第7.3.1节、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick Nauman:

    感谢您的友好解释。

    您的回复对于了解其属性非常有帮助。

    但是、在本例中、我无法判断它 采用的是灌电流配置还是拉电流配置。

    因为平衡光电检测的偏置会被自己的电源采用。

    下面的链接是我将使用的类似方框图。

    www.ofcconference.org/.../579388-pr-pressRelease3.pdf

    TIA 的差分端输出只是不同而已。

    如果您对此有任何意见、请告诉我。

    谢谢。

    白承镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongjin:  

    可能没有必要确定光电探测器是灌电流还是拉电流。  

    需要注意的重要事项:

    • 环境光消除(ALC)电路仅应在灌入电流时使用。 如果未知电流是灌电流还是拉电流、则应禁用此功能
    • 输入保护软钳位和快速恢复钳位由内部决定。 如果电流正在灌入、快速恢复钳位将处于活动状态。 如果电流为拉电流、软钳位将处于有源状态。

    我希望这澄清了一点、

    谢谢。

    尼克