This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4032-MDGNREP:THS4032MDGNREP 的 EP 等级

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261313/ths4032-ep-esd-rating-of-ths4032mdgnrep

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:THS4032

  THS4032MDGNREP 的 ESD 等级(HBM)是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    请允许我进行深入研究、并尽快与您联系、该额定值可能与标准 THS4032器件相同、可在 THS4032数据表中找到该器件、但请让我进行确认。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    感谢您指出这一点、EP 器件的 ESD 额定值可参考标准器件的数据表。

    此致、

    伊格纳西奥