This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6622:LMH6622的问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262043/lmh6622-questions-of-lmh6622

器件型号:LMH6622

尊敬的团队:

要求将方波转换为正弦波:
请帮助审查 sqr2sq正 弦电路是否正确、或者有其他您可以参考的 sqr2sqr正 弦建议路线、谢谢!

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我要看一下您提供的电路。 您能否提供有关输入和预期输出的更多信息?

    好像您有单个5V 电源。 我还要做出以下假设、如果这些假设不正确、您能回答一下吗:

    • 以2.5V 为中心的输入10MHz 方波(您能告诉我方波的振幅是多少)
    • 预期输出为以2.5V 为中心的10MHz 正弦波(也不确定预期的振幅)

    了解这些信息可以让我验证电路是否在此配置下在器件的输入/输出限制范围内运行。 我还将能够检查器件的稳定性并验证是否实现了所需的输出。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们感谢您的大力支持。

    感谢您的答复、我详细说明了我的要求:
    1.方波到正弦波:

    输入10MHz 方波、电压振幅=5V、电压最大值=5V、电压最小值=0V
    输出10MHz 正弦波、V幅度=3.3V、以1.65V 为中心、Vmax=1.65V、Vmin=-1.65V

    2.对于如何设计支持1.2V 和5.5V 1PPS 输入摆幅的比较器(TLV3501AIDR)有什么建议吗?非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您提供有关输入和输出要求的更多信息。 我还有几个问题。

    您能否提供有关此电路的应用或最终要求的更多详细信息。 可以从方波生成正弦波、但您会面临谐波失真性能较差等问题、尝试获取非常线性的正弦波也会带来一些困难。 如果您能够提供更多您希望达到的要求、这将有助于确定最佳解决方案。

    此外、使用使用5V 单电源供电并具有与电源轨相匹配的输入方波会对信号造成一些输入/输出限制。 电源电压选项或输入信号振幅方面是否有任何灵活性?

    对于您的第二个问题、请为比较器团队单独创建一个职位、因为他们将能够提供最佳支持。

    谢谢。

    尼克