This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4051:当输入介于 Vit+和 Vit-之间时、输出的上电状态

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258946/tlv4051-power-up-state-of-output-when-input-between-vit-and-vit-

器件型号:TLV4051

当 LTV4051R2上电复位后、输入介于 Vit+和 Vit-(即介于0.176V 和0.204V 之间)时、输出是低电平还是高电平? 除非我错过了该值、否则数据表中没有指明这一点。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的联系。 对于 TLV4051R2、在 POR 期间、输出状态为低电平。 一旦它退出 POR、比较器就会跟踪该输入。 由于输入介于 VIT +和 VIT 之间、这意味着它尚未超过0.204V、因此输出将变为高电平(因为0.204V 大于输入)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     本

    我知道我们已经提出了答案、但请 允许我们花几天时间进行确认。 我们不断在内部讨论这一点、我们认为值得进一步评估、以确保我们的分析是正确的。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的耐心。 一些测试后、这里就是我们看到的。

    在比较器退出 POR 后、  

    如果 IN 高于0.18V、则输出为低电平。

    如果 IN 低于0.18V、则输出为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chi 和 Chuck、

    感谢您对其进行深入研究、但我们在此进行了我们自己的测量、并认为比较器上电就是您最初说的、具体而言:

    如果 IN 高于0.20V、则输出为低电平

    如果 IN 低于0.20V、则输出高

    谢谢 Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起 Ben

    我们需要返回设计团队和实验室以再次查看状态。 这听起来我们被误解了。 我希望能够在星期四之前确认。

    感谢您的耐心等待、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心 Ben。 我们能够与我们的设计团队确认您所看到的确实是正确的。  

    如果 IN 高于0.20V、则输出为低电平

    如果 IN 低于0.20V、则输出高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的检查!