This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634ADEVM:在开环单元增益模式下不稳定

Guru**** 2874150 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, BUF634ADEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260445/buf634adevm-unstable-in-open-loop-unit-gain-mode

器件型号:BUF634ADEVM
主题中讨论的其他器件:BUF634A

其目的是将 BUF634A 用作电流驱动受限的数模转换器的高输出电流缓冲器。  该问题是、使用 BUF634ADEVM 板驱动250Ohm 电阻加热器时、电路可能变得不稳定。  

配置:

a)+/-8V 电路板供电。   

b)负载为电阻250到350 Ω

C)输入电压范围为0 - 5伏、直流到100Hz。

进行了以下电路板修改、

1) 1)将 R7和 R8更改为零欧姆、因此输出直接驱动负载电阻。

2) 2)移除 R12和 R13以减小带宽(在观察到不稳定性后)。  

行为-电路正常工作很长时间、但偶尔会变得不稳定。  当不稳定时、电源电流异常高、并且输出不再跟随输入。  通常、对于给定的输入电压、正电源电流消耗与预期相同、负电源电流消耗约为零安培。  当运行异常时、两个电压轨上的电流消耗近似相等并且异常高。  必须关闭电源以重置不稳定。

部件即可使用 U1添加反馈环路。   

您能否评论一下此布置、以及在直接驱动阻性负载高于250欧姆时是否预计会出现这种不稳定?   如果预期或不足为奇、建议的纠正措施是什么。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    本周、我将花点时间回顾您的帖子、并与我的团队进行核实。  我们的 E2E 论坛将在本周的星期四和星期五进行维护。  敬请期待下周早些时候的最新消息。

    如果在此期间需要关键支持、请通过 客户支持中心提交新的客户支持申请

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    BUF634A 是一款开环缓冲器、因此不需要反馈环路。  您能否分享您的原理图或电路信息?

    我记得您的目标是将 BUF634A 用作高输出电流 DAC 驱动器 IC。  您能否分享该 DAC 的特性以及 BUF634A 输出上的电路?

    谢谢罗伯特。

    此致!

    亚历克