This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73302:最外层镀层的厚度

Guru**** 2813355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261832/sm73302-thickness-of-outermost-layer-plating

器件型号:SM73302

SM73302MF/NOPB 10 μm 的最外层镀层厚度是否大于或小于?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    我们将与设计团队合作、尝试为您查找此信息、系统不能立即提供、因此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    我能够确认厚度小于10 μm 

    此致、

    伊格纳西奥