This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器应用报告 SLOA097 &SLOA030A

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263034/op-amp-application-reports-sloa097-sloa030a

尊敬的诸位:

我正在尝试设计一个电压漂移电路。 我计划使用 OPA2333AID 运算放大器。

我已经浏览了标题中所述的两份应用报告、它们非常有用。  我的设计是"正 m 和负 b"、我将遵循 SLOA097的第4节和 SLOA030A 的第2节。

虽然数学运算涉及很多、但我敢肯定我遵循了正确的流程(基于我自己的电路规范)、而且当进行仿真时(通过第三方有效软件)、输出会非常差!!!

           

我的问题是要找到 应用报告中提到的(如下所示)软件仿真工具、希望这个工具仍然存在。  

此应用手册有一个配套的工程设计实用程序、位于
模拟和混合应用的放大器和比较器部分中的
网页的模拟前端和线路信号链路。 附录 C 对此实用程序进行了说明。

尽管我可以在 TI 网站上找到计算器和仿真器、但它们都与此确切电路无关-这正是我所需要的。

您能否帮助我找到它、因为这是查看我出问题位置的最简单、最快速的方法?

我可以添加并包含我的电路以及我计算得出的电阻器值和结果-但我想我首先要问一下关于软件工具的问题。

期待您的答复。

此致

卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl

    我支持的工具之一是"模拟工程师计算器"。  该工具具有一些内置的电平转换电路、但没有您参考的电路配置。  我可以将这个电路添加到计算器中。  对于短期解决方案、我最近在另一个论坛帖子上回答了此问题。  应用手册中显示的选项是假定分压器阻抗比反馈元件小得多。  这可能并非总是一个实用的选择。  如果您缓冲分频器输出、则不必使用此假设。  请参阅下面的 ppt 和仿真文件。  我将发布一个不使用缓冲器的单独响应。

    e2e.ti.com/.../6646.level-shift.pdf

    e2e.ti.com/.../6646.level-shift-with-standard-values-and-reference.TSC

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl

    我整理了一个用于为您进行计算的简单 Mathcad 文件。  您可以下载免费版本的 Mathcad ( Mathcad 安装 ),并使用该文件为不同的值。  您也可以查看 PDF 并使用计算器(或 Excel)进行计算。  我用于解决该问题的方法与文档中展示的方法类似、但我去掉了代数、只是从参考角度将其视为反相放大器、从输入信号角度将其视为同相放大器。  我希望这种方法更易于使用。  我使用这种方法执行了应用手册中的示例。  然后、我在 TINA SPICE 中仿真了相应的电路。   

    e2e.ti.com/.../level-translator.pdf

    e2e.ti.com/.../level-translator.mcdx

    e2e.ti.com/.../LEVEL-TRANSLATOR-SIMULATION

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    与往常一样、我在 TI 获得的响应和帮助是非常棒的!

    我的现有设计 的反馈电阻  大于分压器阻抗、但影响不大、我想这可能是我的问题所在、

    让我看一下这一切、看看我是否能使电路工作。 我怀疑我可能必须进行双运算放大器设计以便对信号进行缓冲。

    下周同一时间再见、非常感谢您的帮助。

    谢谢

    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我尝试了 Mathcad 文件(如下所示、希望链接可以正常工作)、然后在 TINA 中对其进行了仿真。 顶端很好,但底端有点远。 我无法保存 Tina 文件很抱歉-请参阅下面的 SNAP- SNOOTS。  

    https://drive.google.com/file/d/1G_MI-GneN7NHVGRxLqEZm_rP7DNcsN_Q/view?usp=sharing

    有什么想法我出了问题?

    谢谢

    卡尔

    图1 -底端 -不工作

    图片1 -顶部- 正在工作

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是因为我的输入电压最小值大于输出电压最小值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它是解决了!!!

    原因是、我在仿真中使用的运算放大器仅适用于双电源。  

    使用单电源运算放大器(在软件中称为理想运算放大器)时、它是一种治疗方法!

        

    我会继续玩,直到我高兴。

    谢谢

    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl

    您似乎有了一个好的解决方案。  有一种称为轨到轨输入和输出的放大器适用于您的实际电路。  以下是选项列表:  带5V 电源的轨到轨。 这是一个相当长的列表、因此您需要考虑您的应用的其他重要规格。

    此致、

    艺术