This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:TL074MJB 和 TL074MJ 之间的差异

Guru**** 2523010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262300/tl074-difference-between-tl074mjb-and-tl074mj

器件型号:TL074

尊敬的:

我 想为他们的项目购买 TL074MJ、但现在库存已售罄。 我认为这是一个热门的市场。

我知道它们是两种不同的 P/N 产品、但我想知道它们的功能差异。

 

根据数据表、我认为这两个产品是相同的、但在一个方面有所不同。

上次我收到了 TI 支持团队的答复、即‘‘TL074MJB 是 QML 器件’、该器件根据 MIL-PRF-38535进行了额外测试和处理、而 TL074MJ 则不然’

我也检查了她提到的 SMD、但仍然不明白。

我们需要了解仅在 TL074MJB 中执行的基于 MIL 规范的特定测试的详细信息、因为我们必须确定该产品在技术和功能上是否可行作为 TL074MJ 的替代品。

 

在"订购和质量"页面、我不知道它们之间差异的详细信息。

请将此告知技术团队、请告知我它们的详细差异。

谢谢你。

 

此致、

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此数据表由 TI 编写、列出了 TI 保证的规范。
    SMD 由 DoD 编写、列出了器件需要符合的规范。 (同一个 SMD 可能用于不同制造商的多个器件。)

    本数据表适用于 TL074MJ。
    对于 TL074MJB、数据表和 SMD 均适用。
    TL074MJB 与 TL074MJ 完全向后兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想我的问题仍然没有答案。  

    ‘所述、上次我收到了 TI 支持团队的答复、即" TL074MJB 是 QML 器件、该器件会根据 MIL-PRF-38535进行额外测试和处理、而 TL074MJ 则不然"

    我需要了解仅在 TL074MJB 中执行的这项基于 MIL 规范的特定测试的详细信息、因为我们需要确定该产品在技术和功能上是否可行以替代 TL074MJ、并需要有关这两款产品有何差异的数据。

    请检查并告知我。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    有关 TL074MJB、请参阅链接 https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TL074MJB。

    未找到限定条件摘要。 您能检查一下并提供吗? 由于我要与 TL074MJ 进行比较、请参阅 TL074MJ 包含认证摘要的链接。  https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TL074MJ

    请参阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny:

    TL074MJB 符合产品页面上的 SMD 标准。 这将提供有关器件资质认证的信息。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    很抱歉、如果您能回答更具体的问题、我们将不胜感激。

    我已查看 SMD、但仍无法找到对 TL074MJB 执行哪种特定测试的方法。 请说明。

    此外、我还问:"由于我们必须确定这款产品在技术和功能上是否可行、可替代 TL074MJ、并需要有关这两款产品如何与众不同的数据。" 请告知。

    我理解的是、TL074MJ 和 TL074MJB 是功能相同的产品、但唯一的区别是 TL074MJB 需要执行 TL074MJ 无法执行的额外测试。 对吗?

    请检查并告知我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danny:

    TL074MJ 的鉴定报告详细介绍了该器件的测试程序。 同样、SMD 的第4节详细介绍了在 TL074MJB 上执行的测试。

    因为 SMD 是军事文件,我不知道我可以在公共论坛上分享多少,所以我会用一般的语言发言。 具有资质认证报告的器件与 MIL 规格器件之间的一般差异是、MIL 规格器件将进行老化测试以筛选出早期故障。 通常、TI 认证的器件会在器件首次通过资质认证时让一些器件通过一系列测试、然后我们在器件制造完毕后测试电气特性、而不是每一个器件都通过寿命测试。

    很抱歉无法分享更多细节、但 SMD 非常准确地概述了必须执行的测试以及第4节中的标准。 遗憾的是、它是通过参考其他规格来实现此目的的。 为了方便起见、我在下面提供了它们。

    https://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=36028

    https://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=69354

    我将在内部询问、询问我可以分享多少信息(如果有)。

    此致!
    杰瑞