This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:使用 INA219 IC 查询有关电流测量限制的信息

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263155/ina219-inquiry-regarding-current-measurement-limits-using-ina219-ic

器件型号:INA219

尊敬的支持团队:

我希望这条消息能让您满意。 我们目前正在采用 INA219 IC 来满足电流测量需求、采用0.1欧姆感应电阻、与在16V 范围内工作的 INA219搭配使用、同时采用/1的 PGA 设置。 我们应用的主要目标是实现0.1 mA 的电流测量分辨率、该目标与上述设置完全一致。

我们注意到、INA219具有一定的工作阈值、尤其是40mV 的最大分流电压和400 mA 的电流限制。 遗憾的是、在我们的应用中、遇到了在被测器件未处于睡眠模式时超出这些阈值的情况。 在这些间隔期间、通过感测电阻的电流偶尔会浪涌至1A、从而导致相应的 Vshunt 约为100mV。

我们主要关心的问题在于被测器件处于睡眠模式期间的电流测量过程。 在给定具体条件的情况下、我们有兴趣了解 INA219是否可以短暂超过 Vshunt 限值、而不会对其功能或精度造成不利影响。

我们非常感谢您在这方面的专业知识和指导。 您的见解对于确保我们的电流测量设置无缝、准确地运行将是非常宝贵的。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、

J·潘查尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaydeep、您好!

    当 PGA =/1时、±40mV 的限值只是测量限制。 引脚本身能够处理的电压实际上要高得多。 以下是数据表中的相关部分:

    如果您希望在未处于睡眠模式时能够准确测量电流、则可以将 PGA 更改为/4、但如果您对该测量不感兴趣、则无需调整设置。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应和支持。