This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:需要元件技术信息

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263195/amc1301-q1-component-technology-information-needed

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1704

您好!

您能否介绍一下以下组件的技术(CMOS、双极、BiCMOS)?

- TLV1704AMPWPPSEP

- AMC1301QDWVRQ1

- ADS7038QRTERQ1

数据表中未指明相关信息。

此致!

D·塞夫奇克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个组件:LM4050QCEM3-5.0/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    所有器 件均为 BiCMOS (提供双极器件和 CMOS 器件)。

    TLV1704系列的晶体管数量少于300台...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    LM4050是一个双极工艺。