This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:监测正电源轨或负电源轨

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237, INA740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262825/ina237-monitor-positive-or-negative-rail

器件型号:INA237
主题中讨论的其他器件: INA740B

您好、

客户希望在 PoE 应用中使用电压为+/-57V 的桥式二极管前端功率监视器、例如 PR12-PR35可以是+57V 或-57V。

现在、我们正在考虑 INA237或 INA740B、其共模电压可为85V。  

我能否向您说明他们是否可以为应用实施、以及如何实施?

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:  

    57至+57伏之间的差分电压超过 INA237和 INA740B 的85V 限值。 遗憾的是、我们不提供共模电压高于85V 的数字电流传感器。 我们提供120Vcm 器件、但它们是模拟器件。 您可以使用此参考设计来实现负共模电压: https://www.ti.com/tool/TIDA-00313。另一种选择是使用我们的模拟器件之一。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致!

    穆罕默德