This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC110:2016年及更早版本的 VFC110AP 使用

Guru**** 2569355 points
Other Parts Discussed in Thread: VFC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263312/vfc110-vfc110ap-use-of-2016-and-older

部件号:VFC110

你好

在我的上一篇文章中,我曾提到我没有达到大约200个诺斯

VFC110 / VFC110AP / VFC110AP-2的全面支持。

我从罗切斯特和一些经销商处采购了其他产品。

我收到了2010年和2016年生产日期代码。

我的问题是我是否可以使用7年或12年的 IC 的 VFC110

或其两种变体。

除了不符合 RoHS 的规定外,还有任何其他问题吗?  

关于其功能和/或随封装老化而变化的

内部余弦(约50 pF )?

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    是的、我记得您面临的挑战、我希望我们能够做更多工作、帮助您获得更多器件。

    关于器件货架期、通常可归结为湿度敏感性。  在潮湿环境中货架上的器件可能会开始吸收水分、并且封装/裸片接口将降级。  这种情况下、可能会对器件的性能产生不利影响。  我无法肯定电容器本身是否会受到影响、但薄膜电容器或电解电容器上的电容器故障背后的机制与硅片上的电容器不同。  

    但是、 如果产品已妥善存储并保持正确的包装、则应该可以;有关更多详细信息、请参阅以下网站:

    https://www.ti.com/support-quality/faqs/product-shelf-life-faqs.html

    请查看信息。 并告诉我们是否有需要我们澄清的地方。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    非常感谢您的回复。

    我会问消息来源存储是否符合建议  

    我真的很高兴你提到:"如果妥善存储应该是好的即使在7年后  

    衷心感谢您的回答以及过去对我的支持

    他们之间的冲突。

    再次感谢、祝您愉快!  

    瓦伦