This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:寻找与 INA188类似但具有更高压摆率的规格

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA821, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263224/ina188-looking-for-similar-spec-with-ina188-but-have-higher-slew-rate

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件: INA821INA828

尊敬的团队:

客户在其系统中设计了 INA188、但寻求类似的规格和更高压摆率的解决方案。

您能与我们分享您的建议吗? 谢谢。

如果您可以为客户提供更多不同的压摆率级别以供选择、那将更好。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    INA828是一款性能更高的器件、可提供更快的压摆率和更高的带宽、为了实现最高的性能、这里的 INA821具有最宽的带宽和最快的压摆率。  

    此处提供了 所有三种器件的参数比较、

    部件 INA188 INA828 INA821
    通道 1 1 1
    最小电压 4 4.5 4.5
    最大值 36 36 36
    SR [G=min、µs 值](V/μ s) 0.9 1.2 2
    GBW [G=最小值、典型值](MHz) 0.6 2 4.7
    CMRR [G=最大值、最小值] 118 140 140
    Vos [ 25⁰C μ V、µV 值]( μ V) 55 50 35
    Iq [典型值](mA) 1.4 0.6 0.6
    Vn (典型值、1KHz)(nV/√Hz) 12.5 7 7
    40⁰C 漂移(125⁰C μ V 至 µV μ V、最大值)(⁰C μ V/μ V) 0.2 0.5 0.4
    Ib [ 25⁰C μ A、Vcm = Vs/2、最大值](nA) 2.5 0.6 0.5

    此致、

    辛西娅