This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129-INA129-INA129 EP DS 精度与放大器;INA129-INA129UA EP 与 EP 比较

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263542/ina129-ep-ina129-ep-ds-precision-compare-ina129-ep-vs-ina129ua

器件型号:INA129-INA129 EP
主题中讨论的其他器件: INA129

您好!

在 INA129-DS 的第6.5章中 EP、什么是"过热"测试条件?  

特性(失调电压、CMR、偏置&n 失调电流、增益误差、非线性等)在标称测试条件和"过热"测试条件下(例如 G&IN 误差:测试条件1: g=1、test.cond2 =过热)给出。 有2列引用具有不同性能的相同25°C。 我正为这种并非在 INA129UA DS 中没有生成的过热测试条件而烦恼...

在我们的设计中、我们希望更改-55°C INA129UA 的用化部分(INA129-INA129–+125°C)、该 EP 具有扩展的 mil 范围、其功能非常相似。 这 两个基准是否具有相同的裸片? TI 最新筛选的 INA-129EP?

非常感谢、

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    电气特性表顶部提供的测试条件为:25°C、Vs=+/-15V、10kΩ(除非另有说明)。 "测试条件"列中记录的任何特定条件都是这些通用测试条件的先例。

    在 增益误差 G=1的示例中、

    用红色圈出的结果适用于测试条件: TA = 25°C、Vs=+/-15V、10kΩ、G=1。

    用蓝色圈出的结果适用于测试条件:TA =-55°C 至125°C、 Vs=+/-15V、10kΩ、G=1。

    在我们的设计中、我们想更改-55°C +125°C 的用户部分(INA129UA)、该部分具有 INA129-INA129的扩展密耳范围、EP 的功能非常相似。 这 两个基准是否具有相同的裸片? 经 TI 筛选的 INA-129EP?

    我查看了制造信息、我认为 INA129-INA129与 EP 是相同的裸片、但这不是简单的屏幕显示方式。 INA129-INA129 EP 是 根据 自己的 工艺流程 以受控基线制造、同时通过额外的资质筛选来获得 EP (增强型塑料)称号。

    下面是有关 TI EP 组件的一些附加信息。

    https://www.ti.com/pdfs/hirel/mltry/EP_QRA_Support.pdf 

    https://www.ti.com/pdfs/hirel/mltry/ep_q_and_a.pdf 

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    这正是我所假设的含义、正是左侧和右侧的列 都表示+25°C。 因此、它们为何提到相同的温度尚不清楚。 最好是在右侧专栏中指出:"从-55°C 到+125°C "并删除过热状态的线,对我们来说,这是一种其他测试推断。 这种特殊条件是输出  负载与 RL = 10K 不同、因此元件温度变得更高... 我建议修改数据表、使之更清晰。

    非常感谢、

    帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我同意、这有点令人困惑。 感谢您的反馈、我们将考虑在未来更新数据表时使用此方法。

    如果您需要有关 INA129-INA129 EP 设计的进一步支持、请告诉我。

    谢谢。

    扎赫