This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:OPA2990IDR 中包含的关断特性

Guru**** 2979360 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA990, OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263981/opa2990-shutdown-feature-included-in-opa2990idr

器件型号:OPA2990
Thread 中讨论的其他器件:OPA990、

您好!

我想知道  OPA2990IDR (双通道、SOI-8) 和 OPA990IDBVR (单通道、SOT 23)是否包含关断特性。

根据两个器件中的引脚分配、没有 SHD 引脚。 这是否意味着这些器件不包含关断功能?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确;要控制关断特性、您需要使用6引脚或10引脚封装的 SHDN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的答复。 因此、 OPA2990IDR  和 OPA990IDBVR 不包含关断特性。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    欢迎使用 E2E! :)  

    是的、Clemens 正确。 OPA2990IDR 和 OPA990IDBVR 不包含关断特性。 我们有 OPA990 S 单通道 IDBVR (SOT-23)和 OPA2990 S IDGSR 和 OPA2990 S 双通道关断选项的 IRUGR。  

    请查看数据表中的引脚排列、以确认关断能力(例如下面的 OPA990S)。

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利