This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA820:单位增益对应的输入偏移电压加倍

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263880/opa820-input-offset-voltage-gets-doubled-for-unity-gain

器件型号:OPA820

大家好!

我正在针对单位增益电路对 OPA820输入偏移电压进行最坏情况的计算。

数据表显示、对于-40°C 至+85°C 的范围、偏移电压为+/- 1.2mV。

由于它的单位增益配置, 输入偏移电压是否会在反馈到输入端子 增益为1时加倍?

Vios_max = Vios + Vos *增益= 1.2mV + 1.2mV (1)= 2.4mV (最坏情况下、反馈信号的极性 被视为 负)。

高于正确的表达式、以在不考虑温度的情况下计算最坏情况下的输入失调电压。 漂移效应?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不是双倍。 负反馈将改变输出电压、以便只能在输入端看到失调电压本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  如果我选择增益10 (1+RF/R1)而不是1,那么在这种情况下,输入端只能看到输入偏移电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确;可以在两个输入之间测量输入失调电压。 (在输出端、它通过增益设置进行放大。)