This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:放大器论坛

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263219/lm393-amplifiers-forum

器件型号:LM393

您好、开发人员

输入波形的上升和上升时间是否有任何规定?

如果上升/下降时间较慢、输出是否会振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有指定限制、但如果输入太慢、输出确实可能会振荡(因为开关噪声或其他噪声可能会改变输入端的电压)。

    所有用于慢速信号的比较器都应具有迟滞。 某些器件具有内置的迟滞;使用 LM393、您将需要添加正反馈。 例如、请参阅 具有和不具有迟滞功能的比较器电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的支持。 希望这能回答您的问题 Masanori。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ありがとう。
    例として使用してみます。