This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:器件标识

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263211/ina129-device-marking

器件型号:INA129

如果您能提供建议、将不胜感激:

TI 器件标识指示:  

伊纳

s

129U

1)我的物理 IC 上的标记不含字母"S"

2)使用字母"K"

3)我可以知道字母"K"和"S"代表什么吗? IC 上为何没有"S"、

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以看到困惑。  "S"实际上是组装地点的指示器、但并不意味着器件上会有"S"。   网站有些误导性,因为它没有提到"S"代表一个不同的代码。

    从材料成分页面来看、该器件似乎是在马来西亚组装的、因此"K"代码必须与马来西亚的组装地点相关联。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 为我们提供的反馈