This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:跟随器截止频率

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1264157/opa388-follower-cut-off-frequency

器件型号:OPA388

您好!

我正在仿真中使用 OPA388、我非常不明白地注意到在跟随器配置中、我获得了低至10kHz 的截止频率。  

您能否告诉我这是例外还是可能有一个问题与我的 simulation(我尝试了 TINA 和 LTspice,都给了我同样的结果)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    OPA388是一个10 MHz 器件、10kHz 3dB 频率不正确。  如果您可以发布仿真、我们可能需要更多信息来查看可能发生的情况。 调查方式。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。 我转发仿真的概要。

    此致、

    弗洛伦特·布查拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    您是否 为 VIN 设置了任何直流电压?  当输入设置为与负电源轨完全相同的电压时、器件将无法正常工作、因为输出至少需要 150mV 才能达到 AOL 规格。

    如果带宽增加、请检查您是否增大直流电压。

    此致、
    迈克