This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:0°C 以下的数据无法写入 EEPROM

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309EVM-USB, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1264433/pga309evm-usb-the-data-below-0-c-cannot-be-written-into-eeprom

器件型号:PGA309EVM-USB
主题中讨论的其他器件: PGA309

大家好、

 正在使用 PGA309EVM-USB EVM 和 sboc320c。

客户  使用 PGA309的三个温度(-40°C、25°C、70°C)校准过程进行测试、硬件处于电流环路模式、并使用内部 TEMP ADC 进行采样。

问题:无法将低于0°C 的数据写入 EEPROM、高于0°C 的校准数据正常。  

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    务必确定:1)在低温下写入时数据是否损坏问题、或2)低温下的校准数据是否不正确?  是否确认已尝试将特定数据字节写入 EEPROM (例如0xC4)、而实际写入了不同的数据字节(例如0xF3)。  另一方面、您是否具有有效校验和以及有效表数据、但器件在高于0C 和低于0C 时的行为很好?

    我认为、如果硬件遵循数据表中的建议、那么您在0C 以下不太可能遇到数据通信错误。  如果您认为有一个数据通信错误、在低温情况下、在 PGA309和 EEPROM 之间连接一个示波器并显示波形。

     希望您对这些项目的调查能够帮助我们快速解决您的问题。

    此致、艺术