This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:芯片电流相关问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1264276/xtr115-current-related-issues-with-chips

器件型号:XTR115

VREG 的实际负载电流是多少、哪里有详细的说明或源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在4 μ A 20 mA 环路中、XTR115…(在大多数300 µA 上)加上负载的流耗必须小于4 mA。

    有关 LDO 特性、请参阅图6-5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我同意克莱门斯的回答。 让我们知道我们是否可以提供进一步的帮助、或者我们是否可以进一步澄清。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通