This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231/INA234 Vbus 测量范围

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231, INA234, INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1264168/ina231-ina231-ina234-vbus-measurement-range

器件型号:INA231
主题中讨论的其他器件: INA234INA236

您好!  

客户感到困惑、INA231/234是否可以支持 EPR Vin 28V 和36V?

我想帮您澄清一下总线电压测量范围。

INA231和 INA234规范规定可支持 28V 感测。

但在 VBUS 寄存器设置中、满量程范围最高可支持40.96V (INA231)/52.4V (INA234)。

这是否意味着它也可在支持高达 EPR 28V 的28V 电源轨上工作?

INA231:

 

INA234:

 

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我可否澄清一下" EPR "的含义? 我以前没有听说过这个术语、它将有助于我理解您的问题。  

    此致!  
    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mohamed:  

    USB -USB PD 3.1规范通过 提供新的工作电压规范扩展其功率容量为>100W 的产品:
    –标准功率范围(SPR ):最高20V/5A/5A (100W)
    –  扩展功率范围(EPR):28V/5A (140W)、36V/5A (180W) 180W)和48V/5A (240W)  

    此致、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    可应用于 INA234和 INA231的最大 Vcm 为28V。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致!

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    客户仍有关于 INA234的问题。 如数据表所示、建议的 Vcm 最大值为28V。

    为什么以下测试项测试的电压为48V?  

    第8.1.1节中的语句说明了"IN-引脚上的总线电压测量范围为0V 到 52.42 V"

    如果是、您对 EPR 28V 和 EPR 36V 的建议是哪一部分? INA236是否推荐用于 EPR 28V 和 EPR 36V

    此致、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、  

    我明白你的困惑。 INA234和 INA236与 Vcm 有着相同的增益误差与 Vcm 的特性图、这也是使用相同特性图的原因。 但是、VCM 绝对最大值指定为30V。 绝对最大值通常根据 ESD 二极管指定、因此超过绝对最大值很可能会引起问题。  

    此致!  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    那么、在以28V 或36V 电压应用时、建议使用哪种器件? INA236吗?

    您是否认为 INA234仍可用于 EPR 28V? 或者最好还是使用 INA236?

    此致、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    只要您不打算超过 INA234的绝对最大值、就可以将其用于您的应用。 如果您真的打算超过该规格、很可能需要一个器件、如 INA236。  不过、可以注意到 INA234和 INA236在误差和精度方面的差异:  

    INA234:  

    INA236: