This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:AMC1350的输入电压范围

Guru**** 2523140 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265151/amc1350-input-voltage-range-of-amc1350

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: ISO224

尊敬的团队:

我们提供的是双向电流检测应用、该应用要求隔离式放大器的输入电压范围应大于+_1V。 我们发现 AMC1350是我们应用的理想选择。

1.我很好奇为什么  AMC1350的输入电压范围  在5V VDD 下会大于+_5V。 这是 AMC1350内部设计背后的原因吗? 例如电荷泵或其他特殊设计?

此致

韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    感谢您的提问、我很高兴听到 AMC1350适用于您的应用。 您正在使用哪种应用程序?  

    您的照片无法成功开机自检。  

    很遗憾、除了数据表中所述内容外、我们无法讨论内部设计(非公开信息)。

    为了方便您了解、我们还提供了 ISO224、输入电压范围为+/-12V、提供5V 电源。