This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9052:运算放大器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2310, TLV9052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1264338/tlv9052-op-amp

器件型号:TLV9052
主题中讨论的其他器件:OPA2310

什么是输出电流能力?

对于40kHz 桥式振荡器、我使用9052、并通过也是9052的电压折衷电路进行输出。

请告知9052上的输出电流能力。 如果出现这种情况、请告知我提高电流能力的方法。

此致、

广成市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图7-31以了解典型值:

    有些运算放大器的输出更强、例如 OPA2310。 您需要多大的驱动强度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议。

    我最多只需要20mA。 9052似乎可以支持 更少的10mA?

    谢谢!

    广成市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不需要靠近电源轨、9052可以输出20 mA。 您使用什么电源以及您需要什么输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiguro-San、

    此外、您的系统预计达到的最高温度是多少?  

    如果您需要使输出接近电源轨、我会建议使用 OPA2310。 仍然会有一些压降、但与 TLV9052相比、其值可以忽略不计。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。 我实际上使用靠近 GND 和电源的9052。 温度范围为-25/+85摄氏度。 对于2310、我可以看到多大的压降?

    谢谢、 此致、

    广成市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图7-22。 使用5.5V 电源时、20 mA 的典型压降约为50mV: