This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV722:LMV722输出摆幅

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1264323/lmv722-lmv722-output-swing

器件型号:LMV722

您好!

以前论坛上也有类似的问题、

我想知道在 VCC +=5V、VCC -=GND、RL = 8.3KΩ Ω 至3V、全温度范围内的 VOL 最大值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sato-San、欢迎来到 e2e 论坛。

    2k Vo 规格最接近。

    使用最坏情况下的 VOH、VOL 为[4.905、0.135];计算出的输出电流为[1.203、-1.183] mA

    8.3k 至3V 的最高电流计算得出[0.241、-0.361] mA

    然后、根据 IOH (2)、IOL (2)]计算了内插限值[VOH2、VOL2]

    VOH IOH mA IOH2最大值 输出电压 H2
    4.905 1.203 0.241 4.981
           
    VOL IOL mA IOL2最大值 输出电压2
    0.135 -1.183 -0.361 0.041

    输出摆幅高4.981V (跟踪 VCC 1:1)

    输出摆幅高电平0.041V

    允许非线性误差的裕量至少增加10mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    您能否告诉我如何根据 IOL = 0.36mA 计算 VOL = 0.041V?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经解决了计算 VOL2=0.041V 的原因。

    这是下面的比例计算。
    VOL2=(0.361mA×0.135V)/ 1.183mA = 0.041V

    非常感谢。