This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:电流监控异常

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261469/ina193-current-monitoring-anomaly

器件型号:INA193

您好!

客户遇到使用 INA193监控的电流问题。

如果发生故障、请跟踪芯片并更换芯片。

测试记录:

生产发现了太多的材料异常,原来的1A 电流,实际监测只有0.2A。 实际的监测根据电阻运放比计算电流值。

由于受监控的电压不正确、之后计算得出的电流异常。   帮助分析原因。

附加是原理图设计。

e2e.ti.com/.../INA193-Current-monitoring-anomaly.docx

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA193在室温下的失调电压规格为2mV、这会导致1.3A 的不确定性。 因此、为了提高产量、需要放宽测试限值。

    另一个注意事项-测试电流需要更高才能使 INA193输出高于50mV。 这可能会成为将来的问题。 我建议 使用 3.5A 的最小测试电流。 要单独考虑 INA193失调电压、相应的测试限值为(2.2A、4.8A)。

    要使用低电流和/或更高精度进行测试、您可能需要查看引脚/封装兼容的 INA293A1。 它可以直接安装在现有 PCB 上。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会明白您的意思。 但是、如果电流超过3A. IC 输出必须正确。

    输出电压= I*0.0015*20
    输出电流 理论值 实际测试 Vout相差
    0a 0 0.0017
    1安 0.03 0.004
    2A 0.06 0.032 0.028
    3A 0.09 0.0605 0.0285
    4A 0.12 0.0886 0.0281
    5安 0.15 0.1173 0.0287
    6A 0.18 0.1459 0.0286
    7A 0.21 0.1744 0.0285
    8A 0.24 0.2029 0.0285
    9安 0.27 0.2313 0.0284
    10安 0.3 0.2601 0.0288

    在实际测试中,10测试值=9A ..... 9A 测试值= 8A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这正是 我们应该从 INA193的输入失调电压的影响中得到的结果、也就是说、一旦放大器输出处于线性范围内、测量值与预期值之间将存在恒定的差异。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA281A1是 INA193的直接升级版本、具有更佳的失调电压、并且不存在与 INA193相同的低 VSENSE 问题。