This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801:VEE 散热焊盘

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265793/tlv3801-thermal-pad-to-vee

器件型号:TLV3801

您好!

我们使用的是采用 WSON (DSG0008B)封装的 TLV3801。 封装具有散热焊盘、但数据表未指示如何将其电气连接。

 

评估板上显示的散热焊盘连接到 VEE、但我想知道是在内部将其连接到 VEE、还是仅仅是浮动铜?

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    除非另有说明、否则我们建议将其连接到 VEE (最低电势电压)。

    裸片安装化合物是导电的、因此焊盘连接到裸片的底部。 裸片底部本质上是裸片的"接地层"。

    焊盘不直接连接到芯片底部以外的任何部分。 主 VEE 路径是 VEE 引脚。

    将焊盘连接到 VEE 以外的电压可能会导致芯片底部的电势高于 VEE、这是不正常的。 否则会发生泄漏。

    将其悬空可作为噪声输入路径、既可耦合裸片上的内部噪声(如浮动 PCB 铜平面)、也可耦合外部噪声。 悬空也可能会使裸片底部悬空至随机电压-这是不利的。

    因此、我建议将其绑定到 VEE。