This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:TLV1704电源范围和输出电压范围

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM3881, TLV1704, TLV1701, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265132/tlv1704-tlv1704-supply-range-and-output-voltage-range

器件型号:TLV1704
主题中讨论的其他器件:LM3881、LM311、 TLV1701TINA-TI

我可以在器件上使用+24V V+和-12V V-电源吗?

输入电压范围可以最小 -12V 到最大 20V。

如果我在集电极开路输出上使用上拉至3.3V、当超过比较阈值时、输出波形是什么样的?

低电压输出是0V 还是 V-?

我想将输出连接到3.3V 逻辑输入、以通过 LM3881器件触发开启或关闭序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持的总电源电压为36V。

    TLV1704没有接地引脚;集电极开路输出拉至 V−。 (LM311是一个具有单独输出接地的比较器、但它是一个功耗极高的旧器件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在器件上安装并运行了 PSpice 仿真、如果 V+为+24V、器件在 V-设置为-6V 时工作、但在 V-设置为-7V 时停止工作。 当 V-=-6V 时、输出会介于+3.3V 和-6V 之间、但当 V-=-7V 时、输出会卡在+8.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    抱歉、您遇到了该模型的问题。 您可以试试这个吗? 我将在网络上的产品文件夹中更新该模型。

     e2e.ti.com/.../TLV1701.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用更新后的模型而无需重新创建要测试的原理图的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    如果将新的.LIB 文件添加到仿真配置文件(仿真配置文件->配置文件->库)中、"TLV1701部分"应能识别该文件并使用新的.lib。 您可能需要删除旧的.lib 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我前往配置文件、并将.lib 文件更改为 zip 文件中的文件、但仿真没有改变。 我关闭了仿真器和 PSpice、重新打开了 PSpice 原理图并尝试再次运行仿真、现在出现错误"error (ORCP-15053);can't initialize PSpice UI"。 可以通过781-XXX-XXXX 与我联系,讨论如何解决此问题。 我是否需要删除 PSpice 并重新开始使用您发送的新文件、或者是否有更好的方法可以在不重新开始的情况下解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    我将关闭该帖子、以便我们可以离线讨论该帖子。 请接受我朋友的请求,以便我可以给您留言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前正在使用 Jerry 脱机处理此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tlv1701_2D00_2023_2D00_08_2D00_30T18_2D00_47.zip 这是 zip 文件。 插入屏幕对于添加文件并不明显。

    我可以打开原理图、但当我尝试运行仿真器时、我会收到以下错误。 我是否必须清除一些旧文件或重新安装才能使其重新工作?

    我将尝试使用  TINA-TI 仿真工具| TI.com。 我是否能够向输出端添加像钳位齐纳这样的器件来防止负摆幅?

    我有几个 tlv1704器件、其输出连接至逻辑门、其中10K 上拉电阻器连接至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我不知道为什么在最初进行仿真时没有得到该误差、现在会出现这个误差。 从谷歌搜索,似乎有一个 ini 文件丢失或你可能需要重新安装. 无论是哪种方法、重要的是确保此附加的.LIB 文件位于您的工作项目目录中、并且也会添加到仿真配置文件中。 确保删除旧的 lib 文件。 新的应该对其进行"2023"数据修改。  

    对于 TINA、您可以添加二极管等组件。 我已经随附了一个 TINA 原理图文件、以便您开始使用哪个原理图。  

    e2e.ti.com/.../2465.TLV1701.TSC

     e2e.ti.com/.../tlv1701.lib