This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:VOUT +和 VOUT 上的噪声问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265472/amc1350-noise-issue-on-vout-and-vout-

器件型号:AMC1350

专家、您好!

我有与 AMC1350器件相关的问题。

您能否在完成下面的检查后发送根本原因、调试点和指南来解决此问题?  

如果您有任何其他信息或请求、请告诉我。

AMC1350器件的输出已打开、并通过在 VIN+和 VIN-之间施加3V 的电压以及向 VCC1和 VCC2施加5V 的电压来执行测试。

作为测试的结果、在 GND+或 VOUT 上相对于 VOUT 测得的大约643kHz 的噪声。

在数据表中、内部载波频率被列为480MHz、因此与之无关、

但我想问一下噪音的问题。

电源侧是使用电源供电的。

我们在确认电源侧没有观察到噪声后进行了测试。

电路配置基于如下的数据表。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这是由于内部斩波器在标称频率625kHz 下工作所致。 数据表的图6-27显示了该噪声。  

    如果在 VOUTP 和 VOUTN 之间进行差分测量、应通过共模抑制来消除此噪声、但也可以按照 EVM 用户指南中的讨论将滤波添加到输出中: