This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9154-Q1:是支持多路复用器的器件吗?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9154-Q1, OPA2171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265304/tlv9154-q1-is-it-mux-friendly-device

器件型号:TLV9154-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2171-Q1

大家好、  

是多路复用器友好型器件吗?  我们可以将其用作开环上的比较器吗?

https://www.ti.com/product/TLV9154-Q1 "产品详细信息"显示"支持多路复用器"、但其数据表中不包含此句子。  

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持多路复用器的运算放大器是任何允许大差分输入电压的运算放大器(请参阅 应用简介)。 TLV9154-Q1的绝对最大额定值表明了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi:

    流明是正确的、通常如果器件能够用作比较器或开环、则绝对最大值条件将指定最大输入差分电压(VID)是整个电源电压范围(有时是+/-二极管压降)

    如果数据表的绝对最大值中未指定 VID (例如 OPA2171-Q1)、器件可能在输入端具有背靠背钳位二极管。 您可以在 OPA2171-Q1数据表的功能方框图部分对此进行确认。

    此致!
    杰瑞