This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2197-Q1:器件推荐

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2320-Q1, OPA2192-Q1, OPA2197-Q1, TLV2197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265343/tlv2197-q1-device-recommend

器件型号:TLV2197-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2197-Q1、OPA2320-Q1 、OPA2192-Q1 、

大家好、

您可以帮助推荐器件吗?

要求:

  • VCC > 5V
  • Vos < 2mV
  • IO < 25pA
  • Ib < 25pA
  • CMRR >105 dB
  • PSRR > 95dB
  • 输出电流> 10mA
  • ESD > 2000V
  • tor < 100ns
  • GBW > 1MHz
  • SR >10V/us
  • 汽车
  • 温度补偿

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2320-Q1的过载恢复时间约为100ns。 TLV2197-Q1、OPA2197-Q1和 OPA2192-Q1与其他规格相匹配、但具有200ns。