This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:一个版本与没有一个版本之间的参数差异

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1264963/ina125-parameter-difference-between-a-version-and-without-a-version

器件型号:INA125

尊敬的:

关于 INA125UA 和 INA125U、带和不带的版本之间的参数有何具体差异? 是否有详细的解释?

INA125UA 是否可以完全取代 INA125U?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些差异显示在数据表第2/3页的右侧列中:误差(失调电压、CMR、增益、电压基准)和偏置电流较高。

    (两款车型目前都缺货。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    正如 Clemens 提到的、数据表表格中突出显示了这些差异。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。 请参考此帖子:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892956/ina125-difference-ina125u-and-ina125ua

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的戴尔斯:

    对于这两种材料的性能对比、您是否有任何相关的测试数据?

    INA125U 缺货、客户希望暂时将其替换为 INA125UA。 他们需要一些更详细的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    PDS 中的表是测量值、并突出显示了性能差异。 UA 表中的星号表示规范与 U 相同。如果它们不相同、则给出这些数字以突出差异。 除了产品数据表中给出的信息之外、客户还在寻找什么信息? 提供测试数据需要我们签订正式的 NDA、我们的现场工程师在需要时会提供帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通