This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:ALERT 最大 PUP 电压

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265278/ina226-q1-alert-max-pup-voltage

器件型号:INA226-Q1

可施加到 INA226-Q1的 ALERT 引脚的最大上拉电压是多少? 数据表似乎意味着6V、但我想知道它是否可以被拉至更高的电压、即28V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerassimos:  

    您应该能够根据需要进行调通、只要电流不超过绝对最大值表中的10mA。  

    此致!

    穆罕默德