This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:功耗(Pd)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265124/ina233-power-dissipation-pd

器件型号:INA233

团队、

客户想知道 我们 INA233AIDGSR 的功率损耗(Pd)。 多少瓦? 您可以帮助提供建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    具体取决于您想了解的功率损耗。 IC 本身的功率损耗可通过 VI 计算得出。 该电源将是您选择使用的任何电源(数据表指定 Vs = 2.7V - 5.5V、典型 Iq = 310uA)。 包括 INA233在内的外部系统上的功耗量取决于您打算使用的分流电阻器。 如果分流电阻器较大、它会强制产生较大的压降、并将消耗更多功率。 VBUS 线路上也存在功耗。 您可以根据输入阻抗(数据表指定输入阻抗为:830 kΩ)使用 V=VBUS 计算 IR 下耗散的功率。  

    如果您有任何进一步的问题、请随时告知我!

    此致!  

    穆罕默德