This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4192:使用单电源的 PSpice 模型(OPAx192)。

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265858/opa4192-pspice-model-opax192-using-single-power-supplies

器件型号:OPA4192

你好。  从 TI.com 下载的 OPAx192 pspice 模型在单电源运行时(如5V 接地)有时会出现问题。  计算偏置电平似乎需要一些时间。  您是否可以推荐可以提供更好仿真时间的选项设置?  我们目前正在使用 Cadence 17.4 (Orcad Capture 17.4)。  "Output"窗口显示以下内容:

读数和检查电路
电路已读入并已检查、无错误
计算偏置点
开始 GMIN 步进
启动电源步进
启动伪瞬态算法
INFO (ORPSIM-16594):为了改善伪瞬态收敛和性能、请设置以下选项以放宽电容器电流和电感器电压的稳定标准:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4。
错误(ORPSIM-16550):矩阵解过程中浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都处于有效范围内。 2)尝试使用.options limit
除以零、除以
内部错误--除0,除
运行已中止
总工作时间(使用解算器1)= 23.84

INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

感谢你的帮助。

约翰·格雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、稍后我进行自动收敛、当输入在电源之间时、我能够使模型收敛以进行偏置仿真、但如果输入小于负电源线(-0.9V)则不行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    您能否提供原理图和条件?  收敛通常与电路复杂性有关、因此了解电路配置会有所帮助。  您能否以 zip 文件形式发送项目?  供参考。  我对模型进行了快速测试、输入信号在负电源以下摆动、它在本例中收敛。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    下面介绍了如何调整 PSPICE 收敛参数:  e2e.ti.com/.../PSpice-for-TI-Convergence-v1.2-3_2D00_16_2D00_2023.pdf

    希望此文件有所帮助。  如果没有、我很高兴查看您的电路、如果您将其压缩并发送给我。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../opax192_5F00_test_5F00_circuit_2D00_2023_2D00_09_2D00_01T17_2D00_41.zip

    艺术

    感谢您的快速回复。   我已经附上了 zip 文件、如果您无法解压缩、请告诉我、我将发送单个文件。

    此文件仍存在收敛问题。  我承认这可能是一个用户问题。  您可以提供的任何帮助都将是伟大的。

    -约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术  

    感谢这种回应发生在我回答你的第一次答复。  乍一看、这似乎是一个很棒的资源、让我来回顾一下并联系您。

    再次感谢!

    -约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术

    PDF 中的建议对您有所帮助。  作为参考、我保留了所有默认值、但更改了"常规"选项卡中的三个容差。  马上融合。  然后开始将它们一次改回默认值。  三个容差来实现完全更快的频率。  在最后对于我来说、我将 RELTOL 和 VNTOL 保留为默认值、并将 ABSTOL 更改为10p (默认值为1p)、这再次启动了收敛问题。  非常感谢,度过了一个很棒的劳动节周末!

    -约翰·格雷