This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA202:使用 OPA202进行设计

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA202, TPS22810, TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265019/opa202-designing-with-opa202

器件型号:OPA202
主题中讨论的其他器件: TPS22810、 TMUX6219

团队、您好!
我们计划  在其中一个设计中使用运算放大器 OPA202。
运算放大器用作缓冲器。
来自模拟信号源的0-10V 电压将降至0-5V (MCU 内部 ADC 的输入电压范围)。
但是、连接运算放大器输出的 MCU 的这些模拟引脚还具有一些其他特性、例如 MCU 的引导配置(仅在固件引导时需要)。
因此、在这些引脚上提供10K 默认下拉电阻。
在启动期间、将使用 TPS22810等负载开关断开运算放大器的电源。
只有在引导完成后、运算放大器的 VCC 引脚才可供电。
1)。 当运算放大器的输入引脚上有输入信号且未通电时、是否存在任何问题?
2)。 如果未在 VCC 引脚上施加电压、而在 OPAMP 的输入端施加电压、OPAMP 的输出将是多少?
在引导过程中、我们需要 MCU 的特定引脚使用默认下拉电阻器来设置引导配置(这些引脚也会连接到 OPAMP 的输出以测量输入电压)。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vijay、  

    由于运算放大器不会通电、因此输出引脚上的电压将上拉或下拉至上拉电阻器连接到的任何电平。 将输出拉至高于或低于零伏的电源轨会使输出级过压并损坏器件。 在输入级、我突出显示了下面的绝对最大值表。 如果超出绝对最大值、例如输入电压或电流超过电源电压、则可能会发生永久损坏、并且器件会随着时间的推移而发生性能下降。 因此、我们建议不要在断电期间应用输入信号。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!
    感谢您的答复。
    运算放大器的输出仅会被上拉或下拉至5V 电源轨、而运算放大器的 VCC 为15V (运算放大器的 VCC 引脚最初无电压 T)。
    运算放大器的输出是灌入上拉电压还是下拉电压?
    运算放大器的输入为0-10V。
    如果在运算放大器未通电时、运算放大器的 I put 处无法获得电压、您能为我们提供更好的解决方案吗? (使用模拟多路复用器会有所帮助吗?)
    使用具有关断特性的运算放大器、其输出在关断时变为高阻抗状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vijay、  

    如果电源为+/-15V、而输出被拉至+/- 5V、则输出不会达到超出电源的电位、因此处于器件的指定工作范围内。 如果输出在以接地为基准的负载电阻器上变为正、则器件将拉出电流、如果输出变为负、则输出将灌入电流。 如果输出负载电阻器连接到+/- 5V、那么当输出低于5伏时、输出将灌入电流、如果输出高于-5V、则将拉取电流。我提供了以下示例。  

    我举了一个例子、说明了如何使用 TMUX6219等模拟开关来解决输入问题。 让它在接地和输入信号之间进行切换。 我还在下面附上了 Tina TI 文件。 我们在此免费提供 Tina TI:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    任何开关事件都需要考虑过压保护(OVP)。 我们在此处提供了一系列有关 OVP 的文章、还提供了一节用于选择元件。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    下面提供了一份应用手册、其中讨论了使用具有关断模式的放大器的注意事项。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa367b/sboa367b.pdf?ts = 1693516107814&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=When%20the%20amplifier%20is%20in,one%20SHDN%20pin%20per%20amplifier。

    e2e.ti.com/.../OPA202-wirth-switch.TSC

    希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!
    感谢您的答复。



    数据表中指出、输入信号电压电平应在 (V–)–0.5 (V+)+ 0.5范围内(即、在本例中介于-0.5V 和15.5V 之间)。
    但是、在某种情况下(在处理器启动期间)、运算放大器上存在输入信号、而运算放大器的 VCC 上不存在电压(电源电压)。
    1)。 这是否会引起任何问题?
    2)。 在这种情况下、运算放大器的输出是多少?
    3)。 在开始时、我们需要上拉或下拉处理器的一些引脚以确保正确启动。 运算放大器的输出将连接到这些引脚。 引导完成后、我们将允许负载开关向 OPAMP 的 VCC 引脚供电。  (运算放大器输入端的输入信号有时可能存在)。 如果是运算放大器拉电流或灌电流、它将影响处理器的引导。
    4)。 使用具有关断特性的运算放大器、其输出在关断时变为高阻抗状态吗?
    5).  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!  

    如果您采用单电源供电、则可以在电源与开关之间使用分压器、如下所示。 在上电期间、开关可以提供中间电源的直流电平。 可以在输入上打开输入信号。 请注意、我将输入信号以中间电源而不是接地为基准。 在这种情况下、该电平会将输入信号转换为中间电源或7.5V。 在下面的仿真中、这是通过我标记为 VMID 的跳线完成的。  

    e2e.ti.com/.../OPA202-wirth-switch-_2800_2_2900_.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通