This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA741:输出电压行为异常

Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: UA741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263895/ua741-abnormal-output-voltage-behavior

器件型号:UA741

您好!

我的客户将 UA741用作 具有交流耦合输入的25倍同相放大器。

但 他们发现一些部件有异常行为,如附加的 PDF 文件中的波形作为 "NG 部件"。

(输出电压被削波至负电源轨)

e2e.ti.com/.../UA741-Waveform.pdf

我无法 在这个线程上共享电路原理图、因为这个是 机密信息、但如果需要、我可以通过电子邮件或私人消息来共享。

我们非常感谢您提供任何建议。

谢谢。

搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    go-san 您好

    有多少样本具有异常波形?  异常波形看起来像是运算放大器损坏或 PCB 上存在开路的焊点。 我怀疑是损坏的、因为焊点开路不太可能使输入信号失真。 输入信号是源自电路板还是来自连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron-San

    不好感谢你的评分

    我们听说客户有2个部件有异常波形。

    和附加的波形是 在我们的实验室中使用 从客户处发送的异常样本和正常样本获取的。

    我们在获取该波形时对输入信号使用了脉冲发生器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    搜索  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Go-San、

    实验室设置是否像这样?

    如果输入是交流耦合的、则必须使用 R3。  所有输入都需要一个直流操作点。

    如果输入是直接的、则必须有一个短接会使输入波形失真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San、

    是的、客户已放置 R3。

    我可以通过私人消息向您发送详细信息(电阻器值和其他组件值)吗?

    谢谢。  

    搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈桑

    是的、您可以。  

    请注意、进入一个连接器的运算放大器信号有可能导致 ESD 或 EOS 损坏运算放大器。