This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:PWM 到 SOC 的 VH/VL

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011, TLV7031-Q1, INA240-Q1, INA240, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1264972/ina240-q1-vh-vl-for-pwm-to-soc

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240、 TLV1701、TLV7011、TLV7031-Q1

您好、支持团队

我们看到 INA240-Q1具有宽电压范围解决方案。 功能方框图如下所示:

但我们的条件是 VH 最小值=11.2V 且 VLmax = 0.6V

INA240-Q1是合适的器件?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA240-Q1可精确测量模拟电压。 您将显示占空比为50%的数字信号、因此即使使用低通滤波器、您也不会看到任何变化。

    您到底需要测量什么? 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    我们需要测量霍尔传感器的输出信号是 PWM。 频率为10kHz (最大值) 50%

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Frequency is 10kHz (max)"是否意味着频率发生变化并且您要测量频率?

    您不需要使用 ADC 来测量两个已知的电压电平。 我怀疑比较器比较合适、但关于您的应用、我没有足够的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    正如 Clemens 指出的、如果您正在寻找一款用于测量轴转速/位置的旋转变压器、INA240可能不是最合适的器件。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 克莱门斯,光

    我们需要测量霍尔传感器输出信号为 PWM (频率、占空比)。

    我想请您推荐一种可以将12V 转换为1.8V 并同时允许测量频率和占空比的解决方案。

    此致、
    黄艾美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以通过比较器(例如 TLV1701)来实现。 将同相输入连接到12V 信号、将反相输入连接到两个输入电平(本例中为6V)之间的基准电压、并将输出上拉至1.8V。这需要为比较器使用12V 电源。

    如果您的电源与输入信号不匹配、则可以改用通过 MCU 电源运行的低压比较器(例如 TLV7011)、并使用分压器从12V 转换到1.8V (并使用0.9V 基准电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    我们需要汽车部件。

    因此、TLV7031-Q1是具有类似功能的低电压比较器、可以使用电压调节器从12V 转换到1.8V (并使用0.9V 基准电压)、如下表所示:

    是正确的吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV7031-Q1的高电平输出电压是其 VCC;您应该使用与 MCU 相同的1.8V 电源。

    您可以使用分压器生成0.9V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    请查看,TSC

    e2e.ti.com/.../0901.TLV7031.TSC

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。 但每个数字芯片的电源都应该有一个去耦电容器。 (如果它们彼此靠近、则可以与 MCU 共享。)