This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:借助反馈环路中的 INA250实现的 OPA549进行不稳定性

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1264532/ina250-instability-with-opa549-with-ina250-in-feedback-loop

器件型号:INA250
主题中讨论的其他器件: OPA549

你(们)好!

我正在尝试使用 OPA549作为电流驱动器和 INA250来创建双极跨导放大器、如下面的电路图所示。 OPA549的输出立即通过 INA250、INA250测量电流并提供电压信号、电压信号随后反馈到 OPA549的反相输入。 由于 INA250产生以 Vin/2为中心的电压、因此有必要使用运算放大器来减去偏移、如下所示。

遗憾的是、在构建此电路时、我发现当输入电压为负值时、它是不稳定的(请参阅示波器测量结果)。 我怀疑是因为反馈运算放大器的带宽相对于 OPA549来说太低、但是我不知道如何在修改电路前确认这一点。  出于价值考虑、我无法在 TinaTI 中重复此行为。

非常感谢您提供任何帮助或指导。 提前感谢。

电路原理图

示波器-蓝色为 OPA549同相输入、品红色为 OPA549输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将查看此内容、并会尽快回复。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法理解 VG1 (OPA549)同相输入的纹波/振荡为什么会指示不稳定性。 VG1是否不是独立的电压电源/波形发生器?

    在此示波器屏幕截图中、Opa549输出是否正常?

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter,谢谢你的答复。 当输入电压为负时、我预计输出会转到负电源轨。 相反、它似乎在正负轨之间波动、但主要是在正轨上。 我不相信输入会出现纹波、而品红色布线位于青色的顶部、所以我认为它只是在输入上绘制。 附件是另一个显示类似性能的方波输入图。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在明白了、为了澄清 Patrick、我想你们多了解一点。

    探头/示波器输入是否使用50欧姆端接? 我问、因为您说它在电源轨之间切换(.+/-15V)、但示波器测量显示为7V。

    此外、那么、理想情况下、当 OPA549输入为负时、INA250的输入应该低于-0.3V? 如果是、这将是一个问题、因为器件的绝对额定值为-0.3V。 INA250不会在 INOUT 电压低于-0.3V 时运行。

    可能发生的情况是 OPA 尝试以负输出电压驱动负电流。 一旦 INA250输入降至-0.3V 以下、INA250就会尝试驱动低于2.5V 的 VOUT、但线性运行会停止、因此反馈信号会停止、OPA549输出返回高电平。 一旦发生这种情况、INA 开始稳定回到线性区域、然后看到负电流并再次尝试提供反馈、但 Vcm <-0、3V 会停止线性运行、并且重复不稳定性。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个实际示例中、电源为+/-9V (不是 TinaTI 中的+/-15V)、因此最大输出仅为7V。  

    当没有电流流过时、INA250的输出应该为2.5V。 然后、U2将该输出调整为0V。 这在未连接 OPA549时是正确的、但是将其焊接到电路板上时会出现问题。  

    我刚注意到、INA250A4数据表显示的带宽仅为11kHz、而 OPA549具有900kHz 的带宽。 这是否可能导致反馈环路中器件速度如此慢的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    您能否确认、当 OPA549尝试驱动负电流时、INA250输入共模电压(与 OPA549!putput 相同)不会低于-0.3V?

    这是 INA250运行的基础。 它的输入共模电压只能达到-0.3V。

    低带宽可能会发挥极其重要的作用。 为了解决此问题、您需要减慢整个电路的速度、但这可能无法满足您的系统要求。

    此致、

    彼得