This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH34400:对于 LMH34400、输出始终为0.3V 是正常的吗?

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6611, LMH34400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265357/lmh34400-is-it-normal-for-lmh34400-always-outputs-0-3v

器件型号:LMH34400
主题中讨论的其他器件:LMH6611

您好、TI!

只需 从 Menuhactory 获取 LMH34400 + LMH6611 PCBA、我们会遇到如下一些问题

1.即使没有输入、LMH34400也始终输出0.3V 是正常的吗?  

2. LMH6611的 R25 = 49.9R 是否正常?

3. LMH6611是否需要 C50*1uF?

4.使用 LMH34400的引脚6  IDC_EN = 1与 IDC_EN = 0之间的区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    今天和明天我会解答您的疑问。   

    谢谢你。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    1. 根据数据表、如果输入电流为零、则输出电压应为1.0V。 能否提供更多有关如何测量 LMH34400输出电压的信息?
    2. 我不认为 R25的值为50欧姆有任何问题、
    3. C50用作交流耦合电容器、它将阻止任何直流信号
    4. 当 LMH34400的 IDC_EN 设置为0V 时、将启用环境光消除功能。 当 IDC_EN 设置为3.3V 时、将禁用环境光消除功能。 此功能旨在抵消环境光对直流电流的影响。 有关此特性的更多信息、请参阅数据表的第7.4.1节

    如果您想进行一些分析来查看电路的行为、我还附上了一个仿真电路。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../LMH34400andLMH6611_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克