This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S328:使用 OPA3S328设计 TIW

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3S328, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265681/opa3s328-design-tiw-with-opa3s328

器件型号:OPA3S328
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

对于具有光电二极管参数的浮点二极管 S2386 Hamamatsu TIW;

暗电流2pA

短路电流6、5uA

端子电容140pF

我会使用具有5V 单电源的 OPA3S328。 这是一个很好的选择吗? 或者你喜欢什么?

如果需要、是否可以为 OPA3S328使用 TINA 电路?

此致

约阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim:

    如果您希望构建具有可编程增益的跨阻 TIA 放大器、可选择 OPA3S328。  如果我正确理解、光电二极管的最大电流为6.5nA。  您需要解决的电流范围和分辨率是多少? 您有任何最小 TIA 闭环电路带宽要求吗?

    如果您需要使用+5V 单极电源、我们需要将 OPA3S328的同相端子偏置为高于接地电压~100mV、因此当没有二极管电流时、OPA3S328运算放大器输出的余量高于 GND、可实现输出摆幅、 以将放大器保持在线性范围内。  在下例中、光传感器的反向电压为~100mV。  根据  S2386 Hamamatsu 数据表、反向偏置为100mV 时、暗电流较小、为1pA (典型值)。  如果您不想反向偏置二极管、我们可以使用双极电源为运算放大器供电、例如(V-)=-0.5V 和(V+)=+5V。   

    OPA3s328输入偏置电流的 典型值为±0.2pA、并且开关在室温下的漏电流在~10皮安内。  请告诉我这是否可以接受。  

    下面只是 TIA 增益 RF2=TINA 698kΩ 和 RF1= 6.98MΩ Ω 的快速初步 TINA 示例、但我们可以根据您的电流范围要求调整增益。

     仿真使用运算放大器 OPAx328放大器核心模型(与 OPA3S328相同的放大器)、但使用简化的开关阻抗模型、但提供对稳定性、噪声、稳定性和带宽的准确估计。  请参阅 下面的 TINA-TI 文件:

    e2e.ti.com/.../6888.OPA3S328_5F00_example_5F00_8_2D00_31_2D00_23.TSC

    还有一份 OPA3S328应用手册可能对您有所帮助:

    使用 OPA3S328构建可编程增益跨阻放大器

    谢谢。此致、

    路易斯