This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300B-Q1:功能安全、额定温度为-55C

Guru**** 2973110 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1300B-Q1, ISO224, AMC1311, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265763/amc1300b-q1-functional-safety-with--55c-rating

器件型号:AMC1300B-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO224、 AMC1311、 AMC1302、AMC1300

您好!

我一直在寻找一些额定温度为-55C 的隔离式放大器、以便在 BLDC 电机驱动器中进行电压和电流检测。 我们希望这些器件尽可能是具有功能安全能力的器件。 我测试了 AMC1300B、额定温度为-55C、但根据文档无法提供功能安全。  TI 提供可提供功能安全的 AMC1300B-Q1、但额定温度仅为-40C。 为何两个器件在额定温度方面存在差异? 对于隔离式电压/电流检测、有没有 TI 提供的符合功能安全且额定温度为-55°C 的不同解决方案?

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我已修改 TI.com 搜索额定温度低至-55C 的隔离放大器: https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html#1192=-55%3B-55&

    交流电压检测:ISO224

    直流电压检测:AMC1311

    电流检测:AMC1300 (+/-250mV)和 AMC1302 (+/-50mV)

    我不认为 AMC1300B 不具备功能安全功能:使用两个并行路径我不明白为什么不能提供功能安全。  数据表很可能是在 "提供功能安全"推动之前编写的。  

    AMC1300B-Q1 (2020)在 AMC1300B (2018)之后发布、并采用了全新的隔离技术。