This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7316:与 TPF153的比较

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1266200/ths7316-comparison-with-tpf153

器件型号:THS7316

大家好、

能否请列出 THS7316和 TPF153的规格比较?  

此外、根据客户、TPF153的输出高于输入的80mV。  THS7316是否 有这个问题?

Br、

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    我附上了这些器件的比较表图像、其中突出显示了常见规格。 这些器件稍微类似、主要区别在于 THS7316具有内部5阶低通滤波器、而 TPF153没有、这就是它具有更高带宽性能的原因。 电平转换在这些视频放大器应用中很常见、用于将输出电平转换到适当范围、同时仍允许输入为0V。 对于我们的器件、电平转换为140mV。

    此致、

    伊格纳西奥