This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:单粒子效应报告

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260765/ina901-sp-single-event-effects-report

器件型号:INA901-SP

您好!

有几篇关于 INA901-SP 的 SEE 测试报告的文章。 我正在查看是否已完成此报告?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我们在9月对该器件进行了测试、预计将于23年第4季度发布更新报告。

    谢谢。  

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、谢谢您让我知道。 在有此报告可用时、是否可以联系我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不可预见的情况、辐射测试被延迟。 完成后、我们将把报告上传到 INA901-SP 产品文件夹。